Leave a message
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
雷射擴束鏡對於降低功率密度、最小化遠距離光束直徑以及最小化聚焦雷射光斑尺寸至關重要。
在嚴苛的環境中擁有應用程式嗎?了解愛特蒙特光學的不同類型的加固:工業、入口保護和穩定性。
想要使用無限遠校正物鏡來拍攝影像嗎?您需要一個管透鏡才能做到這一點!了解愛特蒙特光學的原因和工作原理。
想了解更多關於顯微物鏡的知識嗎?了解愛特蒙特光學用於建立顯微物鏡的不同組件、關鍵概念和規格。
Want an inside look at Aspherized Achromatic Lenses? Learn about the advantages, composition, and aspherized process at Edmund Optics.
雷射諧振腔的長度決定了雷射的諧振腔模式,或在腔體內產生駐波的電場分佈。
假設許多雷射具有高斯分佈,了解高斯光束傳播對於預測雷射的實際性能至關重要。
您是否有多個涉及使用鏡頭的項目?在愛特蒙特光學了解可用於多種用途的不同鏡頭。
要確定哪種成像鏡頭適合系統,了解所使用成像系統的參數非常重要。在愛特蒙特光學了解更多。
光學基板的熱特性(包括 CTE、dn/dT 和熱導率)對於預測實際性能至關重要
Learn what cylindrical lenses are, how they work, and how they are used in different systems in this guide by Edmund Optics.
了解確保雷射應用成功必須考慮的關鍵參數。將為這些參數建立通用術語。
想要了解如何在應用中將鏡頭擴展到其極限之外?在愛特蒙特光學了解有關墊片、墊片和焦距延長器的更多資訊。
色散是光的相速度或相位延遲對另一個參數(例如波長、傳播模式或偏振)的依賴性。
光學元件的表面品質取決於其表面的散射,這在雷射光學應用中尤其重要。
超快雷射的短脈衝持續時間導致寬波長頻寬,使得超快系統特別容易受到色散和脈衝展寬的影響。
光學系統的 Strehl 比是其實際性能與其衍射極限性能的比較。
抗反射 (AR) 鍍膜應用於光學元件,以提高吞吐量並減少背反射造成的傷害。
了解如何瀏覽用於塑造雷射光束的輻照度輪廓和相位的許多可用選項,以最大限度地提高雷射系統的性能。
計量對於確保光學元件始終滿足其所需的規格至關重要,尤其是在雷射應用中。
為了了解漸暈,了解感測器尺寸、格式以及滾降和相對照明非常重要。如需了解更多信息,請訪問愛特蒙特光學。
您是成像新手還是想更新相機類型?在愛特蒙特光學了解相機類型、數位介面等的優勢。
了解為什麼玻璃的體雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 與帶有塗層(例如 AR 薄膜)的 LIDT 光學元件顯著不同。
對於鏡頭而言,f/# 是最重要的設定之一,因為它控制多個參數。了解愛特蒙特光學的 f/# 控制功能。
超快雷射的短脈衝持續時間使其與光學元件的相互作用不同,從而影響光學元件的雷射損傷閾值。
Have a question about ball lenses? Find more information about these optical components including essential equations and application examples at Edmund Optics.
有多種指標用於描述雷射光束的質量,包括 M2 因子、光束參數乘積和桶中的功率
了解最常用的雷射光學材料將有助於輕鬆瀏覽 EO 的多種雷射光學組件選擇。
高反射率 (HR) 鍍膜應用於光學元件,以最大限度地減少反射雷射和其他光源時的損失。
鏡頭的調製傳遞函數會根據工作距離、感測器尺寸、f/# 和波長而變化。在愛特蒙特光學了解更多。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information